浏览常见问题解答

在安装Powerchute Network Shutdown时,Java的JRE是否需要安装

发布日期: 01 十二月 2012

 在安装powerchute network shutdown时,java的jre是否需要安装?

在安装软件的过程中,您会注意到有一个界面提示是否安装jre,我们推荐您选择安装软件携带的jre,因为如果电脑中没有安装或版本过老,会造成页面无法正常显示。


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。