浏览常见问题解答

在安装软件Powerchute network shutdown的过程中会出现什么样的错误提示

发布日期: 01 十二月 2012

 在安装软件Powerchute network shutdown的过程中会出现什么样的错误提示?

在安装Powerchute Network Shutdown的过程中如果有问题会出现两种提示:

1,认证短语不正确,解决方法是讲软件和网卡内的认证短语回复为默认admin空格user空格phrase

2,网络通信不正常,解决方法是查看安装软件的电脑于UPS网络管理卡之间的通信是否正常


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。