浏览常见问题解答

如何在IE界面中通过IP和端口号登陆Powerchute Network Shutdown软件

发布日期: 30 十一月 2012

 如何在IE界面中通过IP和端口号登陆Powerchute Network Shutdown软件?

您可以在IE浏览器的地址栏中直接输入IP和端口来访问软件。

http://127.0.0.1:3052  (不加密的方式)

https://127.0.0.1:6547 (加密方式)


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。