浏览常见问题解答

超级终端中的参数含义

发布日期: 05 十月 2012

"

使用随机附送的串口线(940-0024/940-1524)将Smart-UPS和电脑连接起来,电脑开机后,进入Windows附件中的超级终端(HyperTerminal)。命名一个新的连接,选择第一个图标,点击OK,在随后出现的页面上选择连接使用的COM口,进入端口设置页面,修改端口设置如下:
波特率:2400
数据位:8
奇偶校验:无
停止位:1
数据流控制:无

进入超级终端后,可做一些参数的设定。特定的字符可以查看特定的信息。

输入字母“Y”(大写) ,方法:可以锁定Caps Lock,然后按键盘Y键,也可以同时按Shift和y键,屏幕上会显示SM(大写),这表示通讯已建立。
以下字符,请注意大小写的区别:

“l”  输入电压低电压转换点.

“u”  输入电压高电压转换点.

“E”  关闭/开启 UPS自检功能
      选择-或者SHIFT+”+”,自检时间会在336(14天),168(7天),OFF之间循环.

“o”  小写 O:电池输出电压.

“O”  大写 O:当前输出电压.

“B”  当前电池电压,如果目前在交流工作模式,显示即为充电电压.
       如果当前为逆变工作,显示为实际电池电压,可通过这个值看电池   放电情况.

“L”  查看当前的输入市电电压.

“s”  调节SU系列机型的额灵敏度.

“P”  显示当前UPS的实际负载量%.

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。