浏览常见问题解答

SURT机器在更换电池时,UPS连接的负载全部关机,可是其他未连接UPS的负载没有出现掉电现象,有可能是什么问题?

发布日期: 05 十月 2012

"

SURT的机器完全支持热更换电池,就是在市电正常的前提下,可以直接拆除UPS后端电池,负载还能够正常使用.
但是反馈的这个问题,最终导致负载掉电,我们首先需要察看UPS这个时候的输入电是否正常,如果市电此时出现波动,有可能导致关机.
再有可能就是这个UPS的充电板存在故障,这样的现象是一旦拔除UPS所连接的电池,UPS马上中断输出,负载掉电.这个比较好判断,可以直接在市电状态下测量UPS后端安德森插头的充电电压,正常值为DC 219V.
以上2种状况请区别判断.
当然,虽然SURT系列的机器支持电池热插拔,但是保险起见,建议最好在旁路状态下操作.

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。