浏览常见问题解答

数据中心电力效率标准-电力使用效率(PUE)

发布日期: 05 十月 2012

"

PUE是Power Usage Effectiveness的缩写,这个指标是衡量一个数据中心运营、管理水平的关键指标,也是绿色、节能、环保考察的重要指标。数据中心最大的成本来自于电力消耗和设备折旧,当我们把电力成本进一步细分,我们可以看到,电力成本包括IT设备、空调设备、UPS,PDU等设备以及照明、紧急电源等带来的电量损耗。

具体计算方式:(数据中心的总用电量)/(IT设备的总用电量)。

由此可见,PUE是一个比率,基准是2,越接近1表明能效水平越好。举例说明,PUE值为1.7即意味着服务器每消耗1w,电力分配和冷却系统的耗能是0.7W.

 

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。