浏览常见问题解答

Smart系列产品与发电机匹配的相关问题

发布日期: 05 十月 2012

"

当组成市电-发电机-UPS供电系统时,尽管发电机的负载量在它的额定输出容量范围内,市电掉电后,在发电机投入运行过程中却经常发生工作不稳定,使发电机-UPS系统不能正常工作的现象。主要表现为以下几种形式:

1)发电机组输出电压振荡:其振荡幅值常常超出额定值的正负20%,调整发电机组的电压调节器AVR工作点也不能消除。

2)发电机组输出电流振荡:虽然UPS输出负载稳定,但发电机的输出电流在正负20~50%的范围内振荡,且电流振荡无法调整。

3)发电机频率(转速)振荡:一般的情况下,频率振荡比电压、电流振荡范围小,但影响比较大,频率振荡一般在正负8%之内。如果超出UPS允许的输入电压、电流的频率变化范围,会使UPS处于频率频繁切换的非正常工作状态。柴油机由于负载有规律地忽大忽小变化,造成其转速也忽高忽低,柴油发电机组振动加剧,加速机器磨损,甚至机件严重损坏。频率振荡最明显特征之一,是柴油机工作噪声有规律的忽大忽小。

4)UPS工作不正常:一是频繁切换,当频率、电压振荡变化超出UPS输入工作范围时,由蓄电池供电,而发电机在无UPS负载时又恢复正常,随即UPS又自动投入运行以至交错运行;二是如果UPS输入配置有滤波器环节,该环节可能在发电机输出频率振荡时也产生振荡,会对UPS设备的安全造成威胁;三是容易造成UPS旁路工作,使不稳定的发电机输出电压直接对负载造成影响。

为了解决发电机与UPS之间的匹配问题,并找出解决方法,不仅要弄清楚发电机的输出特性,还要弄清做为发电机负载的UPS的输入特性。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。