浏览常见问题解答

交流变压器和直流变压器的区别和原理

发布日期: 05 十月 2012

"

变压器是利用电磁感应原理做成的能改变电压的设备.

电磁感应归根结底就是因磁通量变化产生感应电动势的现象。

我们可以把磁场强度想象为通过单位面积磁力线的条数(即磁通量),条数越多的磁场强度越大。

变压器本身就是针对交流电来说的。其由铁芯和线圈组成.变压器线圈分初级线圈和次级线圈.在初级线圈中有交流电通过时.变压器铁芯就产生了交变的磁场.次级线圈就感应出与初级频率相同的交流电.变压器线圈的圈数比等于电压比.例如一个变压器的初级线圈是880圈.次级是88圈.在初级接入220V电压.次级就会输出22V的交流电压.变压器不仅可以降压也可升压.远距离输电一般都用变压器升高电压.在用电处再用变压器降到我们所需要的电压

直流变压器的说法是不准确的.直流电不能变压.直流电要变换电压首先要用电子元件将直流电变为交流电,然后用变压器变换电压.这个设备就是逆变器。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。