浏览常见问题解答

SURT15/20K机器所使用的导轨 SURTRK4

发布日期: 11 十二月 2012

SURT15/20K机器如果选择机架式安装,必须要选配导轨SURTRK4,同样,相应的原厂电池包SURT192XLBP2也是选配这个型号的导轨.

Image

具体参数规格:

物理指标
净重 2.73 KG
44.00 mm
527.00 mm
89.00 mm
颜色 灰色

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。