不间断电源(UPS)
电涌保护和功率调节
制冷
安全和环境监控
机架和配件
配电
预制的数据中心模块
数据中心软件
服务
数据中心、服务器机房和网络机柜
网络和电缆解决方案
查看所有解决方案
业务解决方案
家庭解决方案
获取支持
需要帮助?点击此处开始
产品文档和软件
产品指南
其他链接
自助服务
联系我们
我们的品牌
浏览常见问题解答
APC的产品,大家普遍认为目前出了VT和秀康产品可以实现冗余并机外,小机产品还是无法实现这个功能。
实际情况确实如此,但是只要我们稍加变化,使用APC目前现有产品,小功率段机器一样可以实现冗余并机.其中必定要使用的就是AP7721,AP7723。
这2个产品是冗余转换开关,只要连接到UPS输出口,双路输入,单路供电给负载,当一路输入出现故障时候,设备自动切换到另外一路,完全实现冗余功能。
需要注意的是,AP7721最大只能承受10A电流,AP7723也只能够承受16A电流,由此,如果是3000VA功率段以上的UPS,就需要组合使用实现冗余并机。
以SURT10000UXICH机器为例,机器最大功率8000W,肯定超过了AP7723 16A输入承受能力,我们可以从UPS后端的16A输出口取电,把负载分为3路,保证每一路都不要超过3000W,通过这样UPS与ATS的组合使用,达到冗余并机的目的。