浏览常见问题解答

SRC系列产品可拓展的充电功率

发布日期: 11 十二月 2012

SRC系列产品分为长延时机型和标长两用型号的机器,考虑到目前国内的实际使用情况,大量使用外置大容 量第三方电池,SRC产品增加了可拓展充电功率的充电附件选项.2000/3000 VA UXI/UXICH 机型配有一个600W的内部电池充电器。 这些机型可以兼容可选的600W内部电池充电器。 如要订购可选的600W内部电池充电器,请联系APC。
1000 VA UXI/UXICH 机型配有一个250 W 的内部电池充电器。
1000 VA UXICH机型不支持附加的内部电池充电器。


内部电池充电器以恒定电流/ 恒定电压的充电模式运行。
• 具有250 W 内部电池充电器的1000VA UXI/UXICH 机型:
一般的充电电流为2.2A。
• 具有600W 内部电池充电器的2000/3000VA UXI/UXICH 机型:
一般的充电电流为5A。

具体参数如下表:

Image

 


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。