浏览常见问题解答

SUVTP系列产品使用的外部维修旁路柜

发布日期: 11 十二月 2012

  一般SUVTP可并机产品,都是由2台同功率段 VT机器组成并机系统,在转旁路工作的时候,为了保持输出的一致性,2台机器需要同时转到旁路状态.这样,SUVTP机器本身的手动旁路无法同步这个功 能,由此我们必须要借助外部维修旁路柜MBP( Maintenance Bypass Panel).

  具体型号与外观尺寸如下:

Image


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。