浏览常见问题解答

SUVTP并机附件包SUVTOPT009

发布日期: 11 十二月 2012

SUVTP并机附件包SUVTOPT009 ,客户订购时可能会发现附件包型号为SUVTOPT009S,其中S代表Startup ,为并机的开机服务。SUVTOPT009是SUVTP并机产品所必需的附件,需要单独购买.其中包括:

 

2条通讯线 (一长一短)(communications cables)
并机通讯盒(Parallel Communication Box)
黑/红堵头.

Image

同时,每台需要并机的SUVTP产品都需要购买一个附件包,其中包含了并机的开机服务.

并机通讯盒(Parallel Communication Box)安装位置:

Image


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。