浏览常见问题解答

如何为SURT/SRC 系列产品强制更改输出频率

发布日期: 11 十二月 2012

UPS在实际使用中,碰到不少客户需要在目前中国市电220V,50HZ状态下,连接使用频率60HZ的用电器,针对这个情况,APC的SURT/SRC系列机器可以完美的解决输出变频的问题.

使用随机附送的串口线(940-0024C/D)将Smart- UPS和电脑连接起来,电脑开机后,进入Windows附件中的超级终端(HyperTerminal)。命名一个新的连接,选择第一个图标,点击OK, 在随后出现的页面上选择连接使用的COM口,进入端口设置页面,修改端口设置如下:
波特率:2400
数据位:8
奇偶校验:无
停止位:1
数据流控制:无

确定后,按回车键,屏幕上会显示UPS信息及Control And Configuration Console。

Image

选择1,UPS Setting ,

屏幕将显示如下内容:

Image

此时,选择2,Output frequency (机器默认为50HZ/60HZ自动适应)

Image

屏幕弹出5个选项:

1- Autosense 50+/-3.0 or 60+/-3.0 Hz                                       
2- 60 +/- 0.1 Hz                      
3- 60 +/- 3.0 Hz                      
4- 50 +/- 0.1 Hz                      
5- 50 +/- 3.0 Hz  

选择相应需要的输出频率,键入对应数字即可.

Image

需要注意,操作完毕后,从键盘上输入大写的“YES”,注意敲键时请一个字母一个字母稳健键入,按回车键,输出频率即调整为设置值。


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。