浏览常见问题解答

APC UPS所使用的电池以及相关的技术

发布日期: 05 十月 2012

"

  VRLA电池(阀控式密封铅酸蓄电池)也是一种铅酸蓄电池,与开口式铅酸电池同样的工作原理。这就是说VBLA电池实现能量转换和能量储存的载体与开口式的是一样的,其参加电化学反应的物质也是一样的,都是在充电时,正极由硫酸铅(PbSO4)转化为二氧化铅(Pb02)后将电能转化为化学能储存在正极板中;负极由硫酸铅(PbSO4)转化为海绵状铅(海绵状Pb)后将电能转化为化学能储存在负极板中。在放电时,正极由二氧化铅(PbO2)变成硫酸铅(PbSO4)而将化学能转换成电能向负载供电,负极由海绵状铅(海绵状Pb)变成硫酸铅(PbSO4)而将化学能转换成电能向负载供电。当然,肯定是要由正极和负极同时以同当量同状态下(如充电或放电态)进行电化学反应才能实现上述充电或放电过程的,任何时候任何情况下都不可能由正极单独或由负极单独来完成上述电化学反应的。

  APC的UPS系统使用的都是这样的VRLA电池,在正常使用条件下,VRLA电池本体在实现能量转换时,依靠氧化还原反应,仅仅会有微量的氢发散出来。一般的使用的空间,完全有足够的空气流动带走这些氢,所以放置电池的空间要求通风,这个是必须的。VRLA电池的电解液不是液体,而是固定不动的。目前普遍做法是使用多孔透水的玻璃纤维蓄电池隔板(Absorbed Glass Mat-AGM)吸附电解液,同时防止其泄漏。很明显,VRLA电池外壳上微小的漏孔或者裂痕,都可以导致电解液外泄。这样的泄漏直接导致电池无法正常使用,必须更换。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。