浏览常见问题解答

SURT15K/20KRMXLICH输入输出参数

发布日期: 11 十二月 2012

SURT15K/20KRMXLICH机器是带内置电池和安装导轨的RT产品,机架式安装,设备安装有效高度为12 U.

具体外观如下:

Image

背面:

Image

输入具体参数:

Image

输出具体参数:

Image


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。