浏览常见问题解答

ATS与STS的区别

发布日期: 05 十月 2012

"STS(Static Transfer Switch)--静态转换开关。设计用于在两个独立的AC电源之间转换供电,第一路出现故障后STS自动切换到第二路给负载供电,第二路故障的话STS自动切换到第一路给负载供电。与传统的自动转换开关ATS不同,静态转换开关提供快速负载转换(一般为1/4周期),保证精密的电子设备不间断工作.负载重新转换到主输入电源实际上是瞬时的(≤8ms). 适合用于UPS-UPS,UPS-发电机,UPS-市电,市电-市电等任意两路电源的不断电转换。
STS静态切换开关主要由智能控制板,高速可控硅,断路器构成.其标准切换时间为≤8ms,不会造成IT类负载断电。既对负载可靠供电,同时又能保证STS在不同相切换时的安全性。 STS的基本应用包括电力工业的自动化系统,石化工业的电源系统,计算机和远程通讯中心,大楼的自动化和安全系统,以及其他对电源中断敏感的设备.
ATS(Automatic Transfer Switch)--自动转换开关。ATS主要用在紧急供电系统,将负载电路从一个电源自动换接至另一个(备用)电源的开关电器,以确保重要负荷连续、可靠运行。ATS为机械结构, 以接触器为切换执行部件,切换功能用中间继电器或逻辑控制模块组成二次回路完成控制功能,缺点是主回路接触器工作需要二次回路长期通电,容易产生温升发热、触点粘结、线圈烧毁等故障。同时如果是大负载情况下,转换时间相对比较长,为100毫秒以上,会造成负载断电。
目前APC所设计的ATS都集中在小功率段(3000VA以下),包括APC AP7721和AP7723,允许提供的最大电流分别为10A和16A,典型的切换时间为: 60HZ时,切换时间为8-12毫秒,最长为16毫秒;50HZ时,切换时间为10-14毫秒,最长为19毫秒,一般不会引起负载掉电。"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。