浏览常见问题解答

SRC系列产品输入输出参数

发布日期: 11 十二月 2012

SRC系列产品,标长两用型号(SRC1000/2000/3000 XLICH),交流输入都是采用16A 输入线连接;长机型号(SRC1000/2000/3000UXICH)交流输入都是采用硬线连接。所有型号的SRC产品,输出都同时拥有中国插口和硬线 连接输出。

Image

具体参数见下表:

Image

所有SRC系列产品,直流工作电压都是96V,SRC3000XLICH内置8块12V 7AH电池,分为2大组。SRC1000/2000XLICH 一大组8块4.5AH电池.

Image

SRC3000XLICH的内置电池:

Image


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。