浏览常见问题解答

SURT15K/20K电池连接方式

发布日期: 11 十二月 2012

SURT15K/20K VA UPS直流电压同样是384V,共32只电池.与SURT10K VA机器相同,采用2组16只电池分别连接到UPS后端,同时有定位螺丝来固定安德森插头.

Image

SURT15/20K VA的UPS,型号以UX结尾的机型附送电池连接线,线径为25平方毫米,附带的安德森接头型号为:SB060A,白色与红色的安德森接头型号相同.

Image

电池连接线上每组有一个黑色保险盒,其中正负两路分别有一个直流圆柱保险.容量为90A

Image


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。