浏览常见问题解答

如何为SURT15K/20K UPS 设置电池参数

发布日期: 11 十二月 2012

SURT15K/20K电池参数设置

SURT15K/20K的机器,虽然属于RT系列机器,但是电池参数并不是通过串口线设置的,设置方法更加类似于SUVT的机器,通过液晶屏设置.
具体方法:

Image

在主菜单中选择"Setup",

Image

进入后选择最后一项"Other",

Image

在其中选择"Ext.Bat.Cap",

Image

按回车后,设置电池参数,默认为0000AH.以32只电池为一组,每组只需要设置单只电池安时数即可.继续按回车健,对应位数会变成光标在闪烁,按上下健选择相应数字.

Image

Image

比如:如果直接连接32只100AH的电池,设置外置电池单只电池的安时数即可,即设定为0100AH.如果是2组,所设置的电池容量就要按照2倍的值设定,为0200AH,依次类推,N组就是N倍的值.


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。