浏览常见问题解答

蓄电池浮充特性

发布日期: 05 十月 2012

"

(1) 浮充电压 

蓄电池的浮充电流应满足补偿电池自放电电流及维持氧循环的需要。铅酸电池的浮充电压可按下列经验公式确定:    

浮充电压=开路电压+极化电压=(电解液比重+0.85)V+(0.10~0.18)V 

阀控蓄电池的电解液比重为1.30g/cm3,即开路电压为2.15V,故单体电池浮充电压取2.25±0.02V/个(25℃)。 

(2) 端电压的偏差(静态偏差与动态偏差) 

阀控蓄电池组的端电压偏差有两种,一种是静置状态的电压偏差,即开路电压的偏差,这种偏差应不超过20mV;二是动态偏差,即浮充状态偏差,这个偏差值在浮充运行投入初期较大,运行2~3个月后会逐渐减少。这是由于运行初期氧循环复合状态尚不稳定所造成,随着运行时间的增加,氧循环复合状态将日趋稳定,端电压偏差逐渐减少。所以,浮充运行状态的端电压偏差值,要大于静置状态。

当平均浮充电压变化时,偏差值也在变化,平均浮充电压越高,偏差增大,反之偏差减小,但不成比例。 电池的剩余容量与浮充运行状态的电池端电压的高低无直接关系,难以从中判断电池端电压高的其剩余容量大,端电压低的其剩余容量就小。 

(3) 浮充电流

浮充电流If的值应满足补偿电池的自放电电流Is和氧复合电流Ir。因此: If≥Is+Ir

阀控密封式铅酸电池其自放电率是很小的,所以相应浮充电流值也很低。日本标准在80%额定容量下其一昼夜自放电率不大于0.2%,即使按1%计算,则蓄电池的自放电电流在规定温度下(20℃或25℃),Is=(C10/24)×(1/100) =0.00042C10A,按单位安时计算Is=0.42mA/Ah。再考虑到氧循环复合的需要,浮充电流取If=1mA/Ah已能满足要求。

由于自放电电流(Is)中一大部分是用于板栅腐蚀的(令腐蚀电流为Ic,Is≥Ic),而氧复合电流因氧复合效率的存在,仅仅其中小部分被用来分解水。这样,不同的板栅材料,不同的制造工艺,其浮充电流当然也有所不同。浮充电流越小,则亦意味着对板栅的腐蚀电流和用于水损耗的电流也越小。 

(4) 浮充电流与寿命关系

蓄电池的运行寿命与板栅腐蚀速率和失水程度密切相关。板栅的腐蚀在同一合金材料条件下,与电解液的硫酸浓度和电解液温度有关:当电池浮充电压越高,并且电解液比重亦高,而浮充电流又大,则对板栅的腐蚀速率也大,亦势必导致温度升高,失水加快,蓄电池的浮充运行寿命也降低。较小的浮充电流将会取得较高浮充运行寿命。 
 

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。