浏览常见问题解答

如何选择适合自己的UPS

发布日期: 05 十月 2012

"

不知您有没有遇到过,想给自己的设备选择UPS时,本以为是个很简单的事,但到市场上一看,各种功能的,各种工作方式的,各种安装方式的UPS是不是让您的大脑一片空白?让您无从选择?不要急,按照以下步骤来选择,相信您能选择好适合自己的UPS.

一、先确定功率段:

简言之,就是先确认好我们负载的功率,然后就可以确认好UPS的功率,一般我们建议负载功率占到UPS功率的30%~80%。如果负载太大的话,同时启动时可能会造成UPS过载,负载太小时,不但造成了浪费,对电池的性能来讲也不好。

二、确认好UPS功率段后,我们就可以选择UPS的工作方式了:

目前市场上多见的工作方式有以下几种:后备式、在线互动式、在线双变换(线纯在线)。

1,后备式的UPS,不带稳压,市电与电池转换时有转换时间,一般用于个人电脑保护,或对UPS性能要求不高的情况下使用,此类型的UPS功率段一般较小;

2,在线互动式,不带稳压,市电与电池转换时有转换时间,但有调压功能,一般用于保护服务器及网络设备等,此类型的UPS功率段一般在5KVA以下。

3,在线双变换UPS,市电与电池转换时无转换时间,无切换时间一般也是用于保护服务器或网络设备以及机房里的其他设备,此类型的UPS功率段从小到大都有,目前市场上较为多见。

以上几种UPS的性能从高到低依次为:在线双变换、在线互动式、后备式。价格一般与性能成正比。

那是不是我们一定要选择贵的UPS呢?答案是否定的。正如我们的标题,我们要选择适合自己的UPS。

如果是给自己的个人电脑用,那您选择后备式的即可,如果是给服务器用,则应该在在线互动式与在线双变换中来选择,选择应该按以下条件来进行:

1,设备要求:

看您的设备是否需要很高精度的供电,可查看负载铭牌上的标识或询问设备厂家。如果需要高精度的供电,则需要选择在线双变换的UPS。

看负载类型,有的负载是不允许供电有闪断,如:继电器类的设备或开关信号的设备,若您为此类型的设备选择了在线互动式的UPS,则可能在UPS市电与电池切换时,负载有断电或误动作,对于此类设备应该选择在线双变换UPS。

如果您的设备没有以上两个要求,则可以继续下面步骤。

2,当地电网:

如果当地电网质量相对较好,即平时电压波动较小,此时可考虑选择在线互动式的UPS。

如果当地电网质量较差,电压波动较大,建议使用在线双变换的UPS,因为此型号的UPS对市电的适应能力要好于在线互动式。

三、UPS转电池后延时时间:

如果您需要较长时间延时,可以考虑选择标长两用的机器或买不带内置电池的UPS,这两种UPS都可以外配原装电池或第三方电池,以达到较长时间延时的目的。       

四、安装方式:

一般UPS有两种安装方式,一种是塔式安装,一种是机架式安装,可根据您的机房环境或现场环境来选择,且要注意,不是所有的UPS都同时支持这两种安装方式,大多数情况下,机架式的UPS也可以做塔式安装,但塔式的UPS不一定能做机架式安装,因为塔式的UPS可能无法安装导轨。因此,确认好UPS功率段及工作方式后一定要确认一下此UPS是否可以满足您的安装要求。

五、其他:

按以上的选择完后,您可能就要看一下其他问题了:如是否需要网络管理,如果需要刚您可能需要买网络管理卡(对于已随机赠送网络管理卡的则不需要购买),另外是否需要干结点输出等。这些一般都是附加功能,建议您打电话给我们,这样可以根据您的需求来推荐。

相信您根据以上步骤应该可以选择到适合自己的UPS,如果有选择的过程中您又遇到新的问题或有疑问,可以拨打:800-810-0160,手机用户请拨打:400-810-0160,我们会根据您的需求再进行建议或推荐。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。