浏览常见问题解答

SURT3000/5000VA的UPS当需要输出接线端子时怎么办

发布日期: 05 十二月 2012

本文介绍了SURT3000/5000VA的UPS当需要输出接线端子时的解决方法。

当用户使用SURT3000/5000的UPS时,有时为了做总配线,可能会将UPS的几个输出口并联,这样做比较危险且故障点较多。

遇到用户有这样需求时,可以选购一个配件:SURT007,此选件的功能就是将UPS的输出接口替换为端子输出。

关于此选件的介绍可参考以下链接:

http://www.apcc.com/products/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=SURT007

安装如下面图示:

 

 

注:选择此配件后,UPS就只有端子输出而无插座输出了。 

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。