浏览常见问题解答

Symmetra电源阵列的维修旁路开关

发布日期: 05 十月 2012

"

  维修旁路开关的作用是当需要将MIM和RIM均从机架中拆出时,保持负载持续供电。它闭合时将市电输入直接接到UPS输出端。

电路描述:

  维修旁路开关是个100A的单极单掷开关。开关闭合时,市电输入直接连到UPS输出端。在做大范围维修时,这是一个可靠性极高的保持负载供电方式。理论上,这个开关是不必要的,因为系统可以由MIM或RIM控制转到自动旁路。然而一旦当需要将MIM和RIM从机器中同时拆出的情况发生,这就是唯一维持负载供电的方式。事实上,在现场工程师进行安装或客户需要在安装完成之前(包括所有的功率模块、XR电池箱、附件和软件)给负载供电时,也会使用到这个开关。

  为实现最小的体积和最少的成本,维修旁路开关选用一个没有脱扣线圈的100A单极开关。MINI和MASTER机柜均采用同规格100A的开关。

  当MIM或RIM仍处于工作状态时将机器转维修旁路,MIM或RIM会控制使自动旁路加电(也转到旁路状态),并断开功率模块的输出(内部AC输出总线断电)。当维修旁路开关打开时,自动旁路仍使机器处于旁路状态,直到条件适当(功率模块未过载,与市电同步)时再转到On-line状态。反之,如果MIM或RIM关闭或者被拆出时,断开维修旁路会造成负载掉电。

  当维修旁路开关闭合时(可能发生在市电波形的任意一个点——同步或者不同步),10ms之内市电将直接加在功率模块的输出端,直到MIM/RIM关闭功率模块输出,并使自动旁路加电转到旁路状态,这一段叠加时间不应该也不会影响到功率模块。同时,如果维修旁路开关闭合时功率模块输出可能不和市电输入同步,那么输出有可能出现两个连续正半周或两个连续负半周的情况,这样可能会导致UPS输入电压增大,从而使输入市电空气开关跳闸。因此,建议在将UPS转维修旁路之前先通过PowerView控制命令将UPS转入自动旁路。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。