浏览常见问题解答

Symmetra UPS的主智能模块MIM

发布日期: 05 十月 2012

"

  主智能模块MIM是Symmetra UPS的""大脑"",它收集所有部件,包括功率模块(SYPM)、电池模块(SYBATT)、冗余智能模块(RIM)、机架部件、外部工作环境(如输入输出交流电压、电流以及输出功率)的信息,并和他们进行通讯。下面是对MIM主要特性的说明:

1)控制/监控功率模块:MIM每半分钟一次通过IIC总线监控每个功率模块的状态,如功率模块发生错误,则产生错误报告,错误报告以RS232协议方式传送到Power View液晶显示屏、PC+和附件。MIM还决定功率模块的工作状态,例如转入和转出旁路。

2)监控电池模块:MIM监控机架内每个电池模块的电流、类型和内部温度。这些信息用于决定每个电池的状况,容量和运行时间。

3)监控冗余智能模块:MIM通过硬件控制线和IIC总线每半分钟一次监控RIM的状态,并产生错误报告。

4)监控机架部件:MIM监控输入电路断路器、维修旁路开关和旁路继电器的位置,从而保证它们位置正确、工作正常。

5)MIM监控和报告输入电压、输入频率、输出电压、输出频率、输出功率、电池电压、单个电池电流、功率模块交流输出总线电压和MIM内部温度

6)调节输出电压、频率和相位:MIM调节功率模块输出电压的大小、频率和相位。输出电压和频率为客户可设置值,基于设置,MIM的电子和硬件电路对其进行调节,并确保输出和输入同步。

7)旁路控制:当收到用户通过PowerView液晶面板、PC+或附件发的转旁路命令或在紧急状况如过载或输出电压崩溃的时候,MIM的电子和硬件电路驱动自动旁路继电器动作,使U机器转旁路。

8)串行通讯:MIM采用APC UPS Link协议通过TTL标准串行通讯和用户进行通讯,这是PowerView、PC+和附件从MIM获取信息的唯一方式。在SYCC DB9 串口上TTL标准转换为RS232标准。

9)状态控制:基于环境条件、模块状况和客户需求,MIM调节Symmetra整机的状态,共分10种:

0 未知:MIM初次上电或RIM in control时,MIM处于未知状态。当它取得系统控制权时,它会试图决定进入什么状态;
1 完全关闭:MIM/RIM, SYPM均断电;
2 输出断开:机器无输出,等待用户命令Turn load on。功率模块充电器工作或不工作取决于市电输入电压;
3 允许输出断开:机器无输出,等待合适的模块和或环境条件来恢复输出(从低电池关机状态返回。此时功率模块对电池模块是否充电取决于市电电压值。)
4 唤醒:这是一个在机器从无输出到有输出的瞬间状态,在这个状态下,MIM决定负载由旁路供电还是直接由功率模块供电。在非理想状态下是否开机取决于用户,机器会发出相应的报警提示用户开机与否。
5 在线:交流市电给功率模块供电,功率模块给负载供电;
6 电池供电:至少一个功率模块由电池模块供电,负载由功率模块供电。当所有的充电器均不工作或平均电池电流为负值(discharging)时机器也处于电池供电状态,这两种情况均属于故障情况;
7 命令旁路:通过客户指令使机器处于旁路状态,系统将持续在此状态工作直到客户命令关机或转出旁路;
8 暂时旁路:负载由旁路供电,一旦条件具备(有足够的功率模块给负载供电,功率模块输出电压和市电输入同步,In Bypass的时间超过最低限10秒)则机器立即转到在线状态;
9 维修旁路:负载由旁路供电,维修旁路开关闭合。

10)IIC总线主控模块:MIM是唯一能通过IIC总线发起串行通讯的模块,每个功率模块和冗余智能模块都有一个独立的地址,MIM的询问通过IIC总线每次与一个从动模块通讯,XR机架和MIM EPROM也在这个总线上。

11)自诊断:MIM持续监控自己的状况,MIM“健康”的首要依据是控制输出电压的电路的状况,当MIM不能在控制系统时它会将控制权转给RIM, 这个过程由固件和硬件电路共同完成,已确保即便在处理器锁住时转交工作也能完成。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。