浏览常见问题解答

Symmetra UPS的冗余智能模块RIM

发布日期: 05 十月 2012

"

  冗余智能模块RIM是Symmetra UPS的备用“大脑”,当MIM故障或被取出时,它维持系统的基本功能。为减小RIM的复杂性和最大程度的发挥它的可用性,RIM被设计成仅具有MIM的基本功能。下面对RIM的功能进行详细描述:

1)控制/监控功率模块:RIM不能监控功率模块的状态,它可以通过硬件线路控制所有的功率模块与输出总线连接或断开。

2)监控电池模块:RIM不能监控单个电池模块的状态和电流,它仅能测量电池总线的电压。

3)监控主智能模块(MIM):RIM通过硬件线路监控MIM的状态并反映MIM的关键状态信号(功率模块的连接状态和旁路状态),并决定当MIM发出错误信号时,是否代替它来完成系统控制工作。

4)监控机架部件:监控旁路继电器和维修旁路开关的位置,用于状态控制。

5)监控输入电压、输入频率、输出电压、输出频率和电池电压,RIM仅报告输出频率,用于状态控制。

6)调节输出电压、频率和相位:在MIM故障或被取出时,RIM调节功率模块的输出电压大小和频率,它还具有能将输出和市电输入同步的电子和硬件电路。

7)旁路控制:当收到用户通过PowerView菜单、PC+或附件发出的转旁路命令或在紧急状态如过载或输出电压崩溃的情况下,若RIM取代MIM工作,则它会驱动旁路继电器动作,使系统转入旁路运行状态。

8)串行通讯:RIM采用APC UPS Link协议通过TTL标准串行通讯和用户进行通讯。在SYCC DB9 串口上TTL标准转换为RS232标准。

9)状态控制:基于环境条件、模块状况和客户需求,RIM在MIM故障或被抽出时调节Symmetra整机的状态,状态共分6种:

0 完全关闭:RIM, SYPM均断电;
1 输出断开:无输出,系统只能从这个状态转到手动旁路状态,RIM in Control时无法恢复输出;
2 在线:交流市电给功率模块供电,功率模块给负载供电;
3 电池供电:负载由功率模块供电,市电低于155V,电池电压高于100V;
4 暂时旁路:输出电压失稳时,负载由旁路供电,当RIM检测到功率模块输出总线有电时,将输出转出旁路,这样的转出转入过程重复3次以上时,机器将锁定在旁路状态;
5 命令旁路:当客户发出转旁路命令时,机器转旁路供电。当机器处于旁路状态时,无法再转出;
6 维修旁路:当维修旁路开关被合上时,机器转入手动维修旁路。

10) IIC总线从动模块:RIM只能接受MIM的IIC命令,它不能和功率模块和其它部件通讯。

11)自诊断:RIM持续监控自己的状况,RIM“健康”的首要依据是控制输出电压的电路的状况。当它无法控制系统时,会向 MIM发信号报告RIM故障。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。