浏览常见问题解答

Symmetra UPS的两种充电模式

发布日期: 05 十月 2012

"

Symmetra UPS有两种充电模式,均充和浮充。

电池均充模式开始于:
1)开机的时候。
2)从On Battery转回到On Line状态的时候。
3)新电池插入的时候。

电池均充模式结束于:
1)电池总线电压高于144V,且平均电池电流小于0.5安培,且总电池电流大于总充电电流(功率模块数量 X 2.8安培)的1/2。
2)电池总线电流高于144V超过300分钟。
3)平均电池电流小于0.5安培超过300分钟。

其余时候为浮充模式。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。