浏览常见问题解答

为什么Symmetra在运行中会有时报电池故障而有时又报正常

发布日期: 05 十月 2012

"

  SYMMETRA电源阵列的设计工程师,本着最大限度地对可用性负责的设计理念,“报警宁早勿晚,宁错勿漏”的指导思想,充分考虑各种可能因素,设计出SYMMETRA的报警系统。


  其中,用于诊断电池模块的程序是这样工作的;当SYMMETRA因断电或自检、电池校准而进入电池工作状态时而使电池放电时,MIM会立即开始不断检测每块模块的放电电流并计算出电池模块的端电压,从而在几十秒内描绘出该电池模块在某一放电电流下的放电曲线。MIM中的CPU将此曲线查表,可得此电池模块的可用容量(或称寿命系数)。若此值低于临界可用容量(APC定义临界可用容量为标称容量的50%),MIM通过Power View控制面板报告电池故障,意味着此电池的可用容量只有标称值的一半,用户需在3个月内更换电池模块或电池。

  由于需要照顾到上述3个月的提前量,设计工程师须将临界曲线设置得比较高。同时,化学电池的可用容量是随时间渐变的,是一个由量变到质变的过程。换句话说,电池由“好”到“坏”不是一朝一夕的事情,而是逐渐地在十几天甚至几个月内越过临界值。

  在这段时间里,电池模块的实际可用容量与临界值非常接近,任何诸如温度、负载情况、电池充电情况等外部因素都会影响MIM对电池模块可用容量的检测误差,而任何微小的误差都有可能使检测值低于临界值,或相反高于临界值,从而发生两次相临的检测结果相互矛盾的情况,即用户诉说的“一会儿自检时报电池坏,一会儿自检时又报电池正常”。这有时会导致用户误认为SYMMETRA本身发生了故障。

  通常,这种情况会持续十几天到几个月,但在这段过程中,出现“电池坏”报错的机率将会越来越高,最终每次自检都会报“电池坏”,这时,实际可用容量已显著低于了临界可用容量,用户需要尽快更换电池了。

  但是,上述情况并不是每一个用户都能碰到的。由于SYMMETRA只有在市电断电或自检时才动用电池,所以对于那些从不关机并关闭自检功能的用户来讲,SYMMETRA会一直正常运行,没有任何报警声发出。这时用户虽然得到了片刻的安宁,但却承担着将来某一天措手不及的风险。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。