浏览常见问题解答

Symmetra如何确认冗余

发布日期: 05 十月 2012

"

  SYMMETRA的大机架(SYMSTRFI)和小机架(SYMINIFI)在满负载情况下都能提供N+X的冗余,SYMMETRA确认N+X的方法如下:
每个SYMMETRA功率模块的功率容量是4KVA(2800W),SYMMETRA大机架可以最多安装5个功率模块,最大功率输出为16KVA(11200W),SYMMETRA小机架最多可安装3个功率模块,最大功率输出为8KVA(5600W)。
如何决定冗余:
如果用户想对负载提供N+1的冗余,那么方法如下:
1.计算全部负载功率容量,单位是VA。
2.用负载功率容量除以4000。
3.对(2)的结果取偏大的整数(如2.667,则取3)
4.(3)中的结果就是SYMMETRA中至少必须安装的提供负载功率的功率模块(也就是N+X中的N)
5.如果用户想具有N+1的冗余,那么用户就需要多安装一个模块(假设(3)中的N是3,那么用户可以安装4个模块得到N+1的冗余)。
6.SYMMETRA大机架(SYMSTRI)最大冗余为N+4,小机架(SYMINII)最大冗余为N+2,(这时假设负载功率容量小于或等于一个功率模块的功率容量4KVA)

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。