浏览常见问题解答

如何手动旁路Symmetra

发布日期: 05 十月 2012

"

  在SYMMETRA UPS转入旁路之前,请检查UPS的负载量。对于三进单出的UPS,请确认UPS输入开关是否能保证对现有的负载的供电。
1、首先从POWERVIEW显示屏上进入“CONTROL---UPS INTO BYPASS”,然后按“RETURN”。
2、选择“YES”确认。
3、合上位于主机左下角的MAINTENANCE BYPASS开关(注意,不能断开INPUT CIRCUIT BREAKER,否则负载会掉电。)
4、现在主机已处于旁路状态,主机后部的SYSTEM ENABLE开关可以断开。
5、注意,在这种情况下,主机内部仍然带电,用户只能对SYPM,SYBATT,SYMIM,SYRIM进行操作。
6、只有APC授权的现场工程师能对主机内部进行操作

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。