浏览常见问题解答

Symmetra运行中出错信息解释和解决方法

发布日期: 05 十月 2012

"

  当Symmetra主机内出现故障时会通过POWERVIEW显示,并且发出声光报警提醒用户,用户可以操作面板进行故障查看,本文对出错信息及如何解决进行了说明:

故障信息

说明

解决方法

模块故障

Bad Battery Module

有1个电池模块损坏,需要更换

通知APC售后服务部进行电池模块更换

Bad Power Module

有1个功率模块损坏,需要更换

通知APC售后服务部进行功率模块更换

Intelligence Module is installed and failed

MIM(主智能模块)损坏,需要更换

通知APC售后服务部进行主智能模块模块更换

Redundant Intelligence Modules is installed and failed

RIM(冗余智能模块)损坏,需要更换

通知APC售后服务部进行附智能模块模块更换

阀值报警

Load is above KVA alarm threshold

负载已超过用户设置的最大负载功率

#1:减少负载
#2:在SETUP-ALARM里修改设置的最大负载功率(修改LOAD)

Redundancy has been lost

冗余丢失,可能是功率模块损坏或负载增加

#1:如果可以,可以增加1个功率模块
#2:减少负载
#3:在SETUP-ALARM里修改设置的冗余量为0(修改REDUNDANCY)

Redundancy is below alarm threshold冗余低于用户设置的冗余量,可能是功率模块损坏或负载增加#1:如果可以,可以增加1个功率模块
#2:减少负载
#3:在SETUP-ALARM里减少设置的冗余量(修改REDUNDANCY)
Runtime is below alarm threshold预计电池后备时间低于用户设置的最小后备时间,可能是电池容量减少或负载增加#1:让电池充电
#2:如果可以,增加电池模块
#3:减少负载
#4:在SETUP-ALARM里减少设置的最小电池后备时间(修改RUN TIME)
旁路故障Bypass is not in range(either freq or voltage)输入电压频率或大小超出转旁路运行的限制,主机工作在在线状态,但是不能转入旁路运行#1:在SETUP-OUTPUT FREQ里减小输入频率的灵敏度(修改OUTPUT FREQ)
Bypass contactor stuck in bypass position主机锁定在旁路运行,不能转入在线运行请立即通知APC售后服务部


"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。