浏览常见问题解答

SYMMETRA 专用充电器用户手册

发布日期: 05 十月 2012

"

 一、功能:
此充电器是为美国APC公司生产的Symmetra UPS外配蓄电池而专门设计的,具有大电流恒流限压充电和小电流稳压限流浮充电两种工作状态,完成市电停电后再来电时迅速恢复蓄电池容量的充电和平时补充及保持蓄电池容量的浮充两大功能。
具有以下几个特点:
1、采用独特的电子器件和技术,实现大功率、大电流控制,具有高功能、高可靠性、体积小、重量轻、功能齐全、使用方便,实现了长年无人值守。
2、整机无一高频开关器件,从根本上解决了充电器和计算机、UPS的电磁兼容问题,对计算机、UPS无电磁干扰。
3、充电电流波形平稳连续,没在瞬时电流过大损坏蓄电池的问题,而且恒流效果保证了没有冲击电流损坏蓄电池和充电器的 可能性,可以延长蓄电池的使用年限。
4、重视并解决了充电器和UPS联机,外配蓄电池组和UPS内置蓄电池组正确并联关系问题,防止了互相干扰和电流倒灌冲 击。
二、主要技术指标:
输入电压:220V±10% AC 50HZ
输出电压:充电 0-200V DC
浮充 137V±10%可调,误差≦1%
输出电流:充电最大电流≧20A
浮充最大电流3A
蓄电池数:12V 100AH大力神蓄电池三组并联,每组10只,共30只。
自动功能:完成充电后自动转入浮充工作状态,市电停电或其他原因UPS机内蓄电池放电,依据UPS电池放电信号,自动将外接蓄电池并入机内蓄电池,并联供电,来市电自动切断。
工 作 制:连续
环境温度:室温
相对温度:90%
外形尺寸:500×300×200㎜
重 量:17㎏
三、功能原理:
本机在初次装机使用或每次市电停电后来电自动进入工作时,开始均以大电流(额定电流20A),对外配蓄电池组进行充电,直至基本充足电,蓄电池组电压达到蓄电池出气临界电压时,电压判断电路发出信号,令继电器J1工作,接触点KJ1闭合,继电器J2工作,KJ21和KJ22常闭触点断开,切断大电流充电系统输出电路,停止充电,KJ21和KJ22常开触点闭合,接通小电流浮充系统输出电路,开始浮充。
市电停电时,本充电器停止工作,当UPS内置蓄电池通过接口将放电信号(出0变1)送到本充电机时,固体继电器J3工作,将继电器J4常开触点KJ4闭合,外配蓄电池组并入UPS内置蓄电池组,两者并联供电。
市电来电时,本充电器自动启动,开始向外配电池充电。
由于UPS接口放电信号由1变0,固体继电器断开,继电器J4停止工作,其常开触点KJ4以类型,外接与内置蓄电池组分别独立充电。
四、使用方法:
1、将漏电过流保护器开关扳向正文,处于断开位置。将外配蓄电池组(12V蓄电池100AH10只串联为一组,三且并联)的正极接至直流输出蓄电池正极红色接线柱上,负极接至黑色接线柱上,UPS内置蓄电池组的负极也接在此黑色接线柱上,内置蓄电池组的正极接至直流输出UPS正极红色接线柱上,全部拧紧,直流输出电压表指示外配蓄电池组电压。
2、UPS接口内置蓄电池放电信号接在后面板右侧标有UPS接口的红、黑两个接线柱上(接法依信号选定)。
3、电网交流220V的火线接在交流输入红色接线柱上,零线接在黑色接线柱上。
4、将漏电过流保护器开关扳向上方,工作指示红色指示灯亮,电流表指示充电电流,电压表指示充电电压。本充电器进入工作状态,开始大电流恒流充电。
5、随着外配电池组容量增加,蓄电池电动势上升,充电电压也逐渐上升,当此电压达到临界于蓄电池出气点电压(平均单格电压约2.4V)时,本机自动由大电流充电状态转入浮充状态。
6、转入浮充状态后电流指示变小,电压表指示应137V±10%长期连续工作。
五、使用提示:
1、请接好蓄电池组再开机,关机后再接或拆蓄电池线。为保证安全本机装有漏电过流保护器,如遇跳闸,请查明原因后,先按其复位(检查)按钮,再将闸门开关扳向上方。
2、由充电工作状态转入浮充状态时,开始由于大电流充电产生的蓄电池极化尚未消除,蓄电池电动势高于浮充电压,暂时没有浮充电流这是正常的,约半小时后电流表方指示浮充电流。
3、如电网电压过低或蓄电池技术状况不良内阻过大,可能出现充电电流小的现象,此时可将前面板上电流微调开关接通(扳向上方),略增充电电流,电流微调开关,平时应处于关的位置。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。