浏览常见问题解答

SYMMETRA 紧急关机EPO的使用方法

发布日期: 30 十一月 2012

 紧急关机EPO是UPS在设计上的一项保护功能,通过这项功能可以实现UPS在紧急的情况下停止自身的工作和供电。这项功能通常与消防系统结合使用,在出现事故时,及早关断电路防止更大的事故出现。因为UPS为不间断供电设备,所以在正常情况下,不能关断UPS,否则就会造成重大的掉电的事故,给用户造成巨大的损失。所以在选择此项功能时要慎重,要防止出现误操作的可能。

在安装这项功能时有两种方法:应用干接点信号或外接24V电源,在SYMMETRA系列UPS的系统开关的下部有一组EPO接线端子选择不同的接线方法后,只要按下面方法来连接即可。
1、应用干接点信号实现EPO功能:把1、2号端子短接,3、4号端子之间接一个常开的开关,此开关合上后UPS就会完整关闭UPS系统,同系统开关关断的情况一样。



2、外接24V电源的方法:在2、3端子间加一常开的开关和一个24V直流电源,当此开关合上后UPS就会完整关闭UPS系统。


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。