浏览常见问题解答

SYMMETRA POWER View 显示"Internal Stack Overflow"

发布日期: 05 十月 2012

"

  有时候Symmetra UPS正常运行时,PowerView显示屏上会显示“Internal Stack Overflow”的信息,这条信息有时会在自测试或运行时间校准时出现。PowerView阶段性从SYMMETRA主控制模块读出系统信息。在信息传输过程中,PowerView中的缓存有时会超出限额,这时Powerview的错误信息""Internal Stack Overflow""就会出现。
  准确的说""Internal Stack Overflow""的信息可能在事件记录中被发现,通过PowerView的ESC键可以简单的清除此信息。
  如果此错误不能通过常用的方法清除,用户需要断开PowerView与主机RJ45的连接。一旦此连接被断开用户需要等待60S以后才能重新连接PowerView, 重新连接显示屏后错误信息""Internal Stack Overflow""会被请除,PowerView 将会到正常运行时状态。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。