浏览常见问题解答

Symmetra 电池的几个问题

发布日期: 05 十月 2012

"

   Symmetra 在外接容量很大的电池,但是在市电停电之后很短的时间内,UPS可能就有低电池电压告警,但电池电压并不低。因为容量不同的电池并联放电时,放电电流和放电率都可能不一样,可能会导致内部电池的容量先降低,UPS只能检测内部电池,故认为电池电压低而报警;
  Symmetra外接的电池由于某种原因(质量问题、充电问题、接触不良等),其状态可能不佳,便会引起很多奇怪的问题。笔者在维修时曾发现,外接的电池与主机插接不牢,导致外接电池的开路电压仅为121伏,而内部电池的开路电压在130伏,此时重新接好外部电池,再开机,UPS 会在市电工作和电池工作两种显示上切换,断开外接电池,问题解决。通过实验发现(UPS空载,有外接电池),断市电时的直流电压略小于有市电但显示为电池工作时的电池电压;外接电池的电流在前一种情况下为充电方向的2A(分析结果为内部电池在给主机放电的同时在给外接电池充电),在后一种情况为充电方向的12A(分析结果为此时UPS在给电池充电,因内部电池电压高于外部电池,故也存在在充电初期内部电池和主机同时给外部电池充电的可能,主机检测到内部电池放电,故显示UPS工作在电池状态下,而实际工作在市电状态下),UPS在接有亏电的外接电池一段时间以后,显示电池工作的现象就不在出现了。
  Symmetra电池包的故障一般是电池包内的一个或几个电池容量不足所致。但有些情况下测量不到电池包的电压,或只能测量到一半的电压(3,4脚对1,2脚或5,6脚)则说明电池包内电池的连接松动或保险断了,这时就不必换整个电池包了。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。