浏览常见问题解答

Silcon维修旁路柜订货号列表

发布日期: 30 十一月 2012

  Silcon 的旁路维护柜SBP(又称维修旁路开关/维修旁路盘)这一选件,对于要求UPS 24小时不间断可靠运行的用户来说是非常必需的。它能保障在对UPS进行维护/维修时,负载能不受影响正常运行。以下是维修旁路柜的订货号列表,用户可参照此号向APC的代理商订购所需的维修旁路柜。

  在此仅列出常用的1至4台并联UPS系统的维修旁路柜的订货号列表,如需要5台以上UPS并联系统的维修旁路柜的订货号,请与APC公司联系。



注释:
A、UPS并联数目:
1:单台UPS系统
2(N+1): 2台冗余并机系统
2:2台增容并机系统(以下类似)

B、SBP480KHC2M1:
SBP:旁路维修柜
480K:480KVA/KW
H:380/400 Vac 系统
C:增容并机系统 / R:冗余并机系统
2:UPS并机数目
M1:单交流电源输入



对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。