浏览常见问题解答

如何防止因锁定在电池方式下而导致UPS放电终止而关机

发布日期: 05 十月 2012

"

   Silcon UPS在Normal operation时,因市电质量不好,UPS在1分钟内超过10次从Normal operation转到battery operation,此时会进入运行模式锁定而可能转电池工作,如果客户未及时发现,UPS就会在电池放光后关机(此时有合格的市电也不行),只有复位重新开机后,UPS才会恢复Normal operation.利用系统综合接口板上X005的13/14输出继电器信号(闭合表示UPS工作在电池方式)和市电的常开继电器信号(用户自备)串联组成一个报警信号,闭合表示市电在,UPS工作在电池方式,这时只有两种可能,一是市电有但超标,一是因市电质量不好UPS进入运行模式锁定而转电池工作。利用此信号组成报警系统(如在监控室内安一个声光报警器),及时通知相关人员到现场,如UPS锁定在电池方式,利用28堆栈解锁,便可使UPS恢复正常状态,避免因为UPS进入电池锁定放光电池导致负载断电的事故发生(此时却有市电!!!)。

  利用28堆栈解锁的步骤:在机器面板上同时按1,2两键
                      屏幕显示Key in password, 输入密码282828
                      利用向上的箭头找到Reset operation mode lock:No
                      按C键改变为Reset operation mode lock:Yes
                      按#键存储,UPS即会恢复到正常运行

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。