浏览常见问题解答

“HIGH BATTERY TEMPERATURE“的原因

发布日期: 05 十月 2012

"

        DP300E系列UPS具有智能的电池监视和管理功能,它能通过监视电池的温度和容量从而调节电池的充电电压,这样就可以延长电池的使用寿命。
        DP300E的控制系统为了实现此功能,在电池温度检测上使用了两种模式:内部电池温度检测和外部电池温度检测。同时为了实现元件的通用性,DP300E系列无论有无内接电池的机型,都有这两种模式和相应的硬件。DP300E的内接电池机型有DP310E,DP320E,DP340E,其它的机型都为外接电池机型。在DP300E的接口板(A005)上S001是实现这两种模式切换的开关,对于没有内接电池的机型和有内接电池的机型但内接电池没接的情况,S001都应在EXTERNAL BATTERY TEMPERATURE 的位置。
        出现“HIGH BATTERY TEMPERATURE”的告警后,首先应确定UPS是否有内接电池,有则确定电池的实际温度。如果实际温度大于35度,说明电池的温度确实太高,需要用户对UPS降温。包括降低UPS周围的环境温度,确定UPS的进风口和出风口都没有其它物体阻挡。因为UPS的进风口在机器的下部,要求UPS离地面有一定距离。同时出风口在UPS的上部应至少50CM的距离。
        如果温度小于35度,说明测温装置出现误差,需要用户在APC的工程师的指导下对UPS进行温度校准。
       上面提到的35度,也可以在APC的工程师的指导下提高到40度,35度为UPS的缺省设置。
       如无内接电池,外接电池柜也不是选用的APC的原装电池柜,这时DP300E的主控系统也没有真正的温度值输入。内接电池的温度探头对外接电池也无实际意义,所以接口板(A005)上S001应拨在“EXTERNAL BATTERY TEMPERATURE”的位置。
       通过以上的调节,“HIGH BATTERY TEMPERATURE”的告警会自然消失。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。