浏览常见问题解答

Silcon 在电压超限时转旁路

发布日期: 05 十月 2012

"

  部分地区,当Silcon输入电压偏高时,UPS输出正常,但可能发生报警。检查报警堆栈,显示:""Bypass is moment out of tolerance;Bypass is out of tolerance""。如果用户负载对输入电压要求不是特别严格,则可以通过更改系统电压设置的方法,消除报警并实现旁路。
     具体做法: 

  1、先将UPS转到内部旁路或手动维修旁路状态(如果UPS仍然还有Bypass is out of tolerance,Bypass is moment out of tolerance这样的报警时,UPS是不允许转旁路运行的,需要考虑选择合适的时间先UPS关闭系统在进行后续步骤)。
  2、进入Calibration stack(29堆栈)。
  3、选择System Volt L-L。
  4、将380v更改为400v。
  5、如为并联系统,则应将两台UPS的输出电压都设为相同,再行并联。


注:因为改变系统电压设置,会相应改变输出电压,所以必须预先考虑对UPS所带负载的影响,谨慎从事。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。