浏览常见问题解答

DP300E 与发电机匹配的问题

发布日期: 05 十月 2012

"

Silcon UPS 在与发电机匹配时需要对UPS的SERVICE 堆栈中(28菜单)的SYNCHRONIZATION;SOFT-START TIME和CALIBRATION 堆栈中(29菜单)的FREQ IN/OUT/BYP
      一、DP300E UPS 的频率范围为+/-8%,在缺省时为+/-6%。与发电机配合时可以根据发电机的频率范围来设定。一般我们把它设为8%。
      二、DP300E UPS 的SOFT-START TIME 是指UPS从电池运行切换到发电机运行时MAIN INVERTER 的投入是逐步增加的。它的范围是0.5-40S可以根据用户的负载情况和发电机的容量来选择时间的长短。在设置上时间不要太短。
      三、DP300E UPS 的SYNCHRONIZATION范围为0.25-4HZ/S,提高同步的速度,可以更好的跟踪发电机的变化,但同时会降低UPS的输出质量,所以只有在特定的情况下才可以增大它的值.我们在缺省的条件下的值为1HZ/S.
在调整UPS自身的同时,我们应尽量要求发电机厂家调整发电机使发电机的输出质量等同于市电.建议选择发电机的容量为Silcon UPS容量的1.3倍以上。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。