浏览常见问题解答

Silcon优点简述

发布日期: 05 十月 2012

"

   SilconDP300E系列UPS采用了APC独有的先进的Delta逆变器,实际上是交流稳压技术中的“电压补偿”技术。APC Silcon产品用高频逆变技术改造了传统的电压补偿电路,形成一种独特的UPS电路技术。相对一般双逆变结构的UPS而言,Silcon UPS有多项指标得到改进和突破,有些指标是其它UPS不可能达到的,有些指标是其它UPS要增加昂贵的成本才可能实现的。
下面的八个指标体现了Silcon UPS的优越性:
1、输入功率因数等于1,减少了无功电流对电网的污染,可降低其它供电设备诸如开关、传输线、熔断器、变压器等的功率容量,降低设备投资成本。
2、对电网无高次谐波干扰。Silcon UPS的输入电流电压不仅同相,而且是纯正的正弦波,谐波电流可降至3%以下,这是其它UPS很难做到的。
3、整机AC-AC效率可达96%。Silcon UPS所以效率高,是因为逆变器最大只承担了负载功率的20%,效率高本身就意味着节省能源,降低能源成本。
4、UPS主机功率器件的寿命长,可靠性高。在市电存在的情况下,Silcon UPS主逆变器只承担了20%的负载功率,这与一般UPS(承担100%的负载功率)相差相当悬殊。
5、UPS功率余量大,增强了抗冲击负载的能力Silcon UPS抗冲击负载能力很强,例如5-10倍负载电流(冲击电流宽度一般<100ms)。
6、不再对UPS输出功率因数有所限制。Silcon UPS在负载功率因数为0.9(超前)和0.8(滞后)的情况下,UPS的输出功率(W)都能与标定的VA数相等。
7、增强了过载能力。同样是由于逆变器功率容量的余量很大,Silcon UPS的过载能力比其它UPS要强,市电正常的情况下,Silcon UPS可在120%超载情况下持续工作。
8、允许100%不平衡负载

Silcon DP300E UPS的其它特点包括:
A、先进的电池管理与维护,使电池更加安全可靠
B、先进的并机技术,可实现9台同型号UPS的并机。
丰富的选件,可实现多种方式的UPS监控管理。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。