浏览常见问题解答

Silcon控制面板介绍

发布日期: 05 十二月 2012

本文介绍了Silcon-UPS的控制面板

Silcon的控制面板可以显示UPS运行状态和各种运行参数,从而使系统管理员可以十分方便地随时察看UPS的各种监视参数。下面我们对Silcon的控制面板作一个简单的介绍:

控制面板上的按键功能分别为: 

按键1:   显示时间   
按键3:   显示输出频率 
按键4:   显示市电电流 
按键5:   显示电池组电流 
按键6:   显示输出电流 
按键7:   显示市电电压 
按键8:   显示电池组电压 
按键9:   显示输出电压 
同时按按键5和按键8两个键,检查电池内部温度

同时按按键2和Image两个键,增加显示窗的显示对比度 
同时按按键2和Image两个键,降低显示窗的显示对比度

  Image  参数存贮栈 
  Image  报警信息堆栈

  Image  蜂鸣器消音键 
  Image  向上翻看列表 
  Image  向下翻看列表 
  Image  选择参量信息存贮栈 
  Image  从模式中退出


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。