浏览常见问题解答

Silcon UPS 容量同海拔高度的关系

发布日期: 05 十月 2012

"

         Silcon UPS适用最高海拔为1000米,在此高度范围内不用考虑降容使用。但随着海拔高度的增加,空气将越来越稀薄,对ups的散热将有很大影响,ups必须降容使用。其换算因数如下:
                    1500米 : 0.95
                    2000米 : 0.91
                    2500米 : 0.86
即海拔升高1000米,ups容量大约下将10%。用户在选配ups时,应考虑海拔高度对ups容量的影响,特别是高原的用户,否则ups将因过热而损坏。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。