浏览常见问题解答

通过告警信息判断Silcon的交流输入电源相序正确与否

发布日期: 05 十月 2012

"

        Silcon对三相交流输入电源是有相序要求的,即要求UPS的三相交流输入电源是正序,否则UPS不能正常启动。
        通常工用/民用三相电在输送时,对相序都有明显的标识。我国的愦用标准是通过电缆的颜色来区分。在供电线路中的黄,绿,红三色分另表示A,B,C或L1,L2,L3,三相。因此在对UPS联线时,只要参照此标准联线即可保证相序的正确性。但有时因施工时的人为及其它因素,供电线路在到达负荷端或silcon的输入端时,并不能保证其相序的正确性。因此在开机时,需通过检测UPS的告警信息来判断所接三相交流电源的相序是否正确。
        如果UPS的三相交流输入电压值在正常范围以内(15%系统设定值),但同时UPS又给出以下5告警信息:
1.Mains is moment out of tolerance
2.Mains is out of tolerance
3.Bypass is moment out of tolerance
4.Bypass is out of tolerance
5.Synchronization error
则说明三相交流输入的相序不正确,需更改输入电源的相序。
具体改正的办法是:将输入端的三相火线中的任意相邻两根电缆对调即可。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。