浏览常见问题解答

额定负载SILCON“overload is over 100%"报警原因及处理

发布日期: 05 十月 2012

"

时常有用户致电APC:为什么我的UPS负载还不到50%,却总是报警过载,是出了什么问题吗? 


         服务工程师事后的现场检测发现:大多数情况下,用户正常负载的确在额定范围以内;UPS的各项输入、出参数均正常;UPS的检测电路和示波器的检测结果也是一致的。那么到底什么原因,使得UPS会报警“overload is over 100%”呢?
         原来UPS的输出报警过载信号并非通过直接检测输出功率,而是通过检测输出电流获得的。因此,在负载有诸如电动机、复印机等起动电流远大于额定输出电流,以及其他峰值电流远大于额定输出电流时,UPS会得到瞬间过载信号。这一点用户可以在发生过载报警时,同时操作按键面板上的“↑”和“输出电流”软键查看峰值电流并和该UPS的额定输出电流(可以参见用户手册)对比来得到确认,而厂家的维护人员,更可以通过示波器等工具来核实。
         至于面板显示上的负载比率,只能反映持续输出功率。由于模数转换电路的响应时间或采样频率等原因,瞬间过流造成的瞬间过载,可能无法显示出来。不过用户完全不必担心。因为Silcon UPS的抗过载能力是其卓越性能之一,这样的瞬时过载虽然不算好事,但对UPS的运行性能并无大碍。
         因此,只要面板上显示的负载比率未超过100%,发生时有时无的过载报警,用户不必过分担心。可以先作出一些简单处理:首先采用上文所述方法查看峰值电流。发现有某相峰值电流超过或接近额定输出电流,则应高度怀疑为负载的瞬间过载(即高于额定电流的峰值电流)造成UPS报警。此时可以通过切断该相的部分负载。或者在三相负载不均衡情况下,可以考虑相互均衡一下。再行观察判断:如果峰值电流已明显低于额定输出电流,且报警不再发生,说明前述判断正确。如果报警仍然存在,而用户限于检测条件无法确认原因,可以再向APC咨询400-810-1315。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。