浏览常见问题解答

电池异常对UPS 正常工作的影响

发布日期: 05 十月 2012

"

       电池是不间断供电系统的储能部分,它的好坏直接影响供电系统的可靠性。SILCON UPS 的外接电池系统为两组电池,在机器内部串联,中间点接零,两组电池不经过升压或转换就形成半桥逆变系统的直流正负BUS。主逆变器同时对电池充电,正负半周对应两组电池充电,充电电流不一定完全相同,但正常时基本一致。
   

A、如果电池的容量降低至不足以承受当前的负载,一般情况下,用户不易发现。当市电中断,UPS 企图用电池放电时,系统会电池低电压关机,负载宕掉;当在前面板做电池容量测试时,系统会报bat weak  等报警,负载不会宕掉;如果市电有波动,情况比较复杂。一般UPS会在市电波动时转电池供电,随即电池低电压关机,负载宕掉;

B、如果两组电池的开路电压不一致(都是32*N 串联,单节12V电池),有高有低,差距不大时,反映为两组电池的充电电流不同,差距过大时,表现为充电噪音过大。


        笔者在对一台20K 秀康UPS维修时发现,由于某种原因,故障UPS的两组电池电压分别为420V 和380V,每组电池的一致性都很好。换过主模块后,电池开机,工作正常,一转市电,噪音很大,并且发现输入电流严重畸变,正负半周不对称。先后换过与充电有关的主模块、输出电感、DELTA 变压器和控制板,现象依旧,后经分析发现,不对称的电池需要不同的充电电流,而充电电流最终由市电提供,最后导致流过DELTA 变压器副边的电流不对称,DELTA逆变器工况极差,噪音大是必然了。换过电池,UPS 工作就正常了。


        总之,电池对不间断供电系统来说很重要,充电千时,用电一刻。及时发现电池隐患,减少由于电池引起的供电故障,是每个电力系统维护者的应尽义务。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。