浏览常见问题解答

SILCON被锁定运行该怎么办

发布日期: 05 十月 2012

"

        SILCON UPS 在运行过程中,在市电正常的情况下,有时会在旁路状态运行,而且不能转回在线运行,显示器会亮红灯报警,我们按*键查询有如下报警:SYSTEM IS LOCKED IN OPER. MODE,为什么会出现这种情况,我们该如何处理?


         原因是由于用户的市电可能有一段时间特别不稳定(例如开关接触不良)或者用户负载有问题,导致UPS在1分钟内已10次试图从旁路运行状态切换至正常运行状态或在1分钟内“HIGH DC WARNING”(高直流警告)已出现10次,此时为了保护UPS的逆变器不受损坏,UPS会被锁定在旁路运行或电池运行。我们可以操作UPS的键盘进行复位,操作方法是这样的:同时按键盘上的1和2键,UPS会显示:KEY IN PASSWORD,我们输入282828,然后按↓ 或 ↑找到:RESET LOCKED OPER. MODE,然后按键盘上的C键,再按#键,UPS 就会回到在线运行,如果进行了以上操作UPS仍然被锁定运行,请联系APC 技术服务部400-810-1315,谢谢!

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。