浏览常见问题解答

Silcon UPS 安装网络管理卡后出现运行时间为0的情况

发布日期: 05 十月 2012

"

Silcon UPS在协议转换器中安装网络管理卡并调试完成后,通过浏览器观察UPS状况,发现剩余运行时间(Runtime Remaining)显示为0。出现这种情况的原因主要是未在UPS中设置电池监控器参数,请按照下列步骤进行设置:
     1、在控制面板上同时按下1键和2键
     2、输入口令 282828
     3、按 上箭头 或 下箭头直到显示    Expected back-up time[min]:
     4、以分钟为单位输入期望的后备时间值。(在100%电阻性负载下,逆变器平均效率为94%时)
     5、按 # 键存储数据
     6、按 上箭头 或 下箭头直到显示    Battery capacity in[Ah]:
     7、输入UPS所接电池组的安时数
     8、按 # 键存储数据
     9、按 回车键退出
     设置完成后,在电池充满后做一下电池放电时间校准,这样就可以在Web界面中看到正常的剩余运行时间了。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。