浏览常见问题解答

Galaxy PW 开关机步骤----单机或热备份

发布日期: 05 十二月 2012

本文详细介绍了Galaxy PW 单机或热备份 UPS的开关机步骤

UPS的停机(或隔离),按以下步骤进行操作:

   1,逆变器停机(按住UPS前面板上灰色“逆变器停机”键三秒钟); 
   2,闭合维修旁路开关Q3BP; 
   3,断开隔离开关Q5N、Q4S、QF1和Q1;一旦内部电容器放电完毕(几分钟),UPS就完全下电了。

UPS的启动按以下步骤进行操作:

   1,闭合Q1开关,约等十秒钟(整流/充电器启动)后,闭合开关Q4S、Q5N和QF1、; 
   2,断开旁路开关Q3BP; 
   3,启动逆变器(按UPS前面板上绿色“逆变器启动”键)。

注意:以上的工作应该在遵循有关的安全规则下进行:

   *为了避免造成负载供电的间断,各个开关的操作必须按正确的顺序进行;在开关旁边的图示中对开关的操作顺序进行了解释。 
   *系统机柜只是部分的下电,负载继续由电源2和旁路开关Q3BP供电(若不需要向负载供电,请将Q3BP断开)。 
   *UPS逆变器工作状态时严禁转动手动旁路开关,否则将损坏逆变器,或造成负载断电。 
   *若非异常情况请不要动红色紧急停机按钮,否则将造成输出断电。 
   *若UPS输入端的线路做过改动,请先确认好输入的相序正确方能执行开机操作


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。