浏览常见问题解答

MGE常见产品外观颜色代号

发布日期: 30 十一月 2012

Galaxy5000,Galaxy PW,Galaxy3000,Comet3000,Comet,Planet3000 外观颜色代号

客户通常为了考虑到机房的整体视觉外观效果时,经常需要知道UPS的外观颜色代号以便和机柜,电池柜匹配。

针对目前常见的MGE UPS外观颜色代号如下:

Comet 3000:RAL 9001

Image

Galaxy 3000:主机架: RAL 9002
                         901-蓝色/ms (其他)
                         901-灰白/ms (其他)
                         901-绿色/ms (其他)
                   中部波浪型部分: RAL 7016

Image

Galaxy PW:主机架:RAL 9002
                       前面面板:RAL 7016;  
                       底部:RAL 7016;
                       内板:RAL 7030

Image

Galaxy 5000:主机架:RAL 9023

Image

Planet 3000:RAL 9001

Image

注:RAL 是德国的一种色卡品牌,这种色卡在国际上广泛通用,又称RAL国际色卡,中文译为:劳尔色卡.

       自从1927年,当RAL涉入色彩时,就创建了一种统一的语言,为丰富多彩的颜色建立标准统计和命名,这些标准在世界范围内被广泛的理解和 应用。 4位数的RAL颜色作为颜色标准已达70年之久,至今为止已发展到200多种。无光 泽的颜色基础色卡为RAL-840HR,有光泽的为841-GL,这些颜色基本色块满足了 大范围的应用,已被许多重要公司及研究机构所使用。RAL-840HR及RAL-841GL 颜色注册都作为颜色样本应用于设计中,同时它们也包括了安全和信号色符合 DIN及ISO规定的颜色要求。 RAL设计系统已被发展用于专业色彩设计,对建筑业尤其有用。它包含以一个有规律次序排列的1688种颜色。所以七位数的颜色被划分为单独的RAL颜色, 与RAL古典色卡不同的是RAL设计系统的颜色代码不是任意排列的,这七位数颜色显示色度,亮度及色品(颜色的饱和度)HLC的技术测量值。由于颜色编号 建立在国 际标准CIE颜色固体上,编码清楚易解,你可找到想选择的任何颜色,是设计者 及其它同颜色有关人员的杰出工具,使用这个系统协调的颜色结合产生将变得十分容易。 

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。